更改工作站主机名后的注意事项

为确保系统功能在重命名托管该连接器的计算机后仍能正常工作,请执行以下操作:
  • 如果启用了反向连接,则更新
    OPC UA 服务器上的
    上的
    客户端地址
    。
  • 重新生成传出证书。
    如有必要,OPC UA 服务器必须信任新证书。
  • 如果使用 Localhost 运行连接器,请验证
    连接器设置
    上的主机名。
  • 在 FactoryTalk Network Directory 中更改计算机名称。有关详细信息,请参见
    FactoryTalk Services Platform 帮助
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal