选择 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 工作站

  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
  2. 在 中,选择 。
  3. 在 的
    托管 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 的计算机
    下,选择
    浏览
    。
使用
选择
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 工作站
浏览网络,并选择将托管
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的计算机。远程主机计算机中必须安装
FactoryTalk Services Platform
。远程主机计算机和客户端计算机必须配置为使用同一个
FactoryTalk Services Platform
Network Directory 主机。
字段
描述
网络
本地子网中的计算机列表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal