OPC UA 方法

FactoryTalk
应用程序支持通过
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 调用一些 OPC UA 方法。每个 OPC UA 方法都通过标签映射到
FactoryTalk Live Data
。标签控制方法的操作、显示其状态、提供输入参数以传递给方法以及从方法返回输出参数。
FactoryTalk Live Data
客户端通过将布尔值写入方法的
<name>
@UAMethod_Call
标签来调用 OPC UA 方法。该方法完成后,将通知客户端,并更新状态标签和可选输出参数。
所有方法都具有以下标签:
  • <MethodName>
    @UAMethod_Call
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallComplete
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallCurrentState
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallCurrentTransactionID
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallElapsedTime
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallStatusCode
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallStatusCodeText
  • <MethodName>
    @UAMethod_CallTimeout_ms
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultCorruptReplyData
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagosticsDuplicateValues
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagosticsFailed
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagnosticsSuccess
  • <MethodName>
    @UAMethod_ResultDiagnosticsTimeout
除列出的标签外,每个输入参数还具有下列标签之一:
  • <MethodName>
    @UAMethod_Inputs.
    <ArgumentName>
  • <MethodName>
    @UAMethod_Inputs.
    <ArgumentName>
    [
    x
    ]
  • <MethodName>
    @UAMethod_Inputs.
    <ArgumentName>
    .
    <FieldName>
除列出的标签外,每个输出参数还具有下列标签之一:
  • <MethodName>
    @UAMethod_Outputs.
    <ArgumentName>
  • <MethodName>
    @UAMethod_Outputs.
    <ArgumentName>
    [
    x
    ]
  • <MethodName>
    @UAMethod_Outputs.
    <ArgumentName>
    [
    x
    ].
    <FieldName>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal