冗余和方法

用于配置冗余的选项有两个:
  • 主 OPC UA Connector 和辅助 OPC UA Connector 连接到同一个 OPC UA 服务器。
  • 主 OPC UA Connector 和辅助 OPC UA Connector 连接到不同的 OPC UA 服务器。
在这两种情况下,一个 OPC UA Connector 处于活动状态,另一个处于热备份的待机状态。两个 OPC UA Connector 彼此独立运行,不通信,也不同步操作。如果需要,OPC UA 服务器必须实现任何必要的同步。
当两个 OPC UA Connector 连接到同一个 OPC UA 服务器时,每个 OPC UA Connector 都会在与 OPC UA 服务器单独的会话中运行。OPC UA 服务器(而非 OPC UA Connector)将决定在一个会话中运行的操作是否对另一个会话可见。
当两个 OPC UA Connector 连接到不同的 OPC UA 服务器时,OPC UA 服务器必须显式实现服务器之间的同步。
方法请求将仅发送到处于活动状态的 OPC UA Connector。后备 OPC UA Connector 不接收方法请求。当后备 OPC UA Connector 变为活动状态时,它不会为任何未完成的方法提供正确的状态。OPC UA 服务器可以完成先前请求的方法,但 OPC UA Connector 不会将成功或失败的结果返回给发出请求的
FactoryTalk
软件。
方法仅用于具有单一或非冗余 OPC UA Connector 和 OPC UA 服务器的配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal