命名空间分析

OPC UA 服务器中的所有方法均可在命名空间分析文件中标识。带有
@Diagnostic Items\@OPC_NamespaceAnalysisCmd
系统标签的可用分析命令如下:
  • 将值 0 写入标签,以在报告中包括服务器地址空间的全部内容(包括方法)。
  • 将值 1 写入标签,以在报告中包括所有受支持和不受支持的标签。
  • 将值 2 写入标签,以在报告中仅包括不受支持的标签。
  • 将值 3 写入标签,以在报告中仅包括文件夹。
  • 将值 4 写入标签,以在报告中仅包括可用标签。
  • 将值 5 写入标签,以在报告中仅包括方法。
报告中可能提供了以下结构化类型的内容:
  • NodeId
  • 方法路径
  • 输入和输出参数
    小贴士:
    每个参数包括位置、名称、数据类型、数据形状和说明字段。如果字段不受支持,则以“UNSUPPORTED”结尾。对于不受支持的字段,该方法列为“UNUSABLE”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal