发起对方法的调用

对于没有输入参数的方法,请将值写入标签
<MethodName>
@UAMethod_Call
。客户端监控预定义标签以查看方法的进度,并在
<MethodName>
@UAMethod_CallComplete
显示
完成
前忽略输出值。
例如,将值写入
DoSomethingAfter10s@UAMethod_Call
。
opc_uac_initiate_call
对于带有输入参数的方法,无需将值写入
<MethodName>
@UAMethod_Call
标签。而是要同时将值写入所有
<MethodName>
@UAMethod_Inputs.
<ArgumentName>
标签。
例如,同时将值写入
MethodIO@UAMethod_Inputs.Summand1
和
MethodIO@UAMethod_Inputs.Summand2
。
opc_uac_initiate_call_with_arguments
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal