CIP 安全

通用工业协议(也称为 CIP)涵盖了用于工业自动化应用程序(控件、安全、能源、同步与运动、信息和网络管理)收集的全面消息和服务套件。CIP 允许用户将这些应用程序集成到企业级以太网网络和 Internet。
CIP 在整个工业企业间提供一致的通信架构。目前,CIP 允许用户从开放网络的诸多优势中获益,并保护其现有的自动化投资,同时提供可扩展且可升级的通信架构。
CIP Security 拥有多层安全机制,使 CIP 连接的设备能够保护自身免受恶意 CIP 通信的威胁。该设备还可以拒绝已更改的数据、不受信任人员或不受信任设备发送的消息,以及请求不允许操作的消息。
通过 CIP Security 通信,您可以具有:
  • 端点的身份验证
    。
    确保目标设备和发起方设备均为受信任的实体。
  • 消息完整性和身份验证
    。确保受信任端点发送的消息在传输过程中未被修改。
  • 消息加密
    。可选功能,可加密通信以防止数据被窃取。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal