在 FactoryTalk Administration Console 中禁用 CIP Security

如果
CIP Security
被禁用,
FactoryTalk Linx
将不会监听 TCP 端口 2221。
禁用
CIP Security
  1. 打开
    FactoryTalk Administration Console
    。
  2. 在
    浏览器
    窗格的
    通信
    选项卡下,右键单击根目录中的设备,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    设备属性
    对话框的
    CIP Security
    选项卡上,选择
    禁用
    CIP Security
    (端口 2221)
    ,然后选择
    是
    。
  4. 选择
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal