配置安全策略模型

安全策略模型由区域、设备、管道及其各自的
CIP Security
属性组成,在
FactoryTalk Policy Manager
中进行配置。区域和管道在安全策略模型中提供微分段。安全策略模型通过
FactoryTalk Policy Manager
部署到 IACS 中的设备。
小贴士:
安装
FactoryTalk Policy Manager
版本 6.50.00 或更高版本,以及
FactoryTalk
System Services 版本 6.50.00 或更高版本。
重要提示:
当
FactoryTalk Linx
包含在
CIP Security
区域中时,要求
FactoryTalk Linx
在
FactoryTalk Policy Manager
部署
CIP Security
配置时保留计算机的 IP 地址。要完成此任务,必须将计算机配置为使用静态或固定 IP 地址,或者网络 BOOTP 或 DHCP 服务器必须始终为计算机提供相同的 IP 地址。如果计算机的 IP 地址在部署
CIP Security
后发生更改,
FactoryTalk Linx
将不允许使用
CIP Security
与控制器或设备建立连接。
有关安全策略模型的配置、部署、备份和还原的详细信息,请参阅
《
FactoryTalk Policy Manager
入门指南》
和
《
CIP Security
产品
Rockwell Automation
应用程序技术》
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal