软件和硬件

本节介绍可在已实施
CIP Security
的工业自动化和控制系统(IACS)中使用的软件和硬件产品。
CIP Security
软件应用程序
以下软件支持
CIP Security
。
软件
描述
必用
FactoryTalk Policy Manager
FactoryTalk Policy Manager
是一款安全软件应用程序,用于配置、部署和查看系统通信安全策略。
安全策略分为不同的组件,即设备、区域和管道。您可以使用这些组件来设计安全模型,用于控制系统中设备的权限和使用。
Yes
FactoryTalk
System Services
FactoryTalk
System Services 是在后台运行的安全 EtherNet/IP 客户端,用于部署在
FactoryTalk Policy Manager
中配置的安全策略。您无需在客户端执行任何操作。
FactoryTalk
System Services 提供以下服务来强制实施基于 ODVA
CIP Security
标准的安全策略:
  • 身份/身份验证服务 - 验证用户身份并验证用户资源请求。根据
    FactoryTalk Directory
    和
    FactoryTalk Security
    策略设置验证用户凭据,以获取与用户关联的权限。
  • 证书服务 - 为
    FactoryTalk Policy Manager
    模型中的设备颁发和管理证书。
  • 部署服务 - 将安全策略转换为传送至终端的 CIP 配置。
  • 策略服务 - 构建和管理 CIP 网络信任模型,并为 CIP 端点定义安全策略。
  • 诊断服务 - 将
    FactoryTalk
    审核和诊断日志作为 Web 服务提供。
Yes
FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx
是一个安全的 EtherNet/IP 客户端,它通过安全的 EtherNet/IP 网络与启用了
CIP Security
的设备建立连接。
此服务器和通信服务使设备能够与
FactoryTalk
软件组合及
Studio 5000 Logix Designer
应用程序通信。
重要说明:
不能使用
RSLinx Classic
软件在 IACS 中实现
CIP Security
。
Yes
Studio 5000 Logix Designer
Logix Designer
应用程序是与
Logix 5000
控制器配合使用的综合编程软件。
重要说明:
Logix Designer
应用程序不是实现
CIP Security
所必需的。
但是,
Logix Designer
应用程序属于支持
CIP Security
的软件,因为它支持 CIP 协议,并使用
FactoryTalk Linx
软件通过 CIP 协议与其他设备进行通信。
系统中使用的
Logix 5000
控制器决定了要使用的
Logix Designer
应用程序版本。例如,要使用
ControlLogix
5580 控制器的以太网端口连接到系统,则必须使用 32.00.00 或更高版本的软件。
不是必需的,但通常与
CIP Security
配合使用
此外,任何使用
FactoryTalk Linx
访问数据的软件都可以利用
CIP Security
提供的安全连接。
支持
CIP Security
的硬件设备
以下硬件设备支持
CIP Security
。
重要提示:
  • Logix 5000
    控制器的最低固件版本表示支持通过与控制器以太网端口的安全连接与采用
    CIP Security
    的 IACS 进行连接的最早版本。
  • 在某些配置中,较早的固件版本可允许连接到采用
    CIP Security
    的 IACS。有关支持
    CIP Security
    的硬件设备的更多信息,请参阅
    CIP Security
    与 Rockwell Automation 产品
    。
硬件产品
要求的最低固件版本
Armor
PowerFlex
变频器
10.001
CompactLogix
5380 控制器
34.011
CompactLogix
5380 过程控制器
34.011
Compact GuardLogix
5380 控制器
34.011
ControlLogix
5580 控制器
32.011
ControlLogix
5580 过程控制器
32.011
1756-EN4TR
ControlLogix
EtherNet/IP 通信模块
任意
GuardLogix
5580 控制器
34.011
Kinetix
5300 变频器
13.003
Kinetix
5700 变频器
11.001
PowerFlex
755T 变频器
10.001
PowerFlex
755TS 变频器
11.001
1783-CSP
CIP Security
代理
任意
要确认未列出的产品是否具备
CIP Security
功能,请参见产品文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal