CIP Security 指示器

CIP Security 指示器是一种可以在拓扑树中的设备前面显示 CIP Security 配置状态的功能。 要启用此功能,请单击工具栏中的图标 CIP Security 指示器图标 。
这些图标具有不同的含义:
  • CIP Security 指示器图标 表示设备支持 CIP Security,并且尚未执行任何配置操作。
  • CIP Security 配置图标 表示设备正在进行 CIP Security 配置。
  • CIP Security 成功图标 表示设备已成功配置了 CIP Security。
  • CIP Security 已禁用图标 表示 CIP Security(端口 2221)已被禁用。
    小贴士:
    如果设备不支持 CIP Security,则其前面没有图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal