将 FactoryTalk Linx 配置导入导出工具配合命令行操作使用

FactoryTalk Linx
配置导入导出工具
支持通过用户界面进行导入和导出,还提供了使用命令行操作来执行以下操作的选项:
  • 导入、导出或删除快捷方式和驱动程序。
  • 添加、更新和删除驱动程序。
  • 浏览设备以确保在请求与设备通信时,通信能够正常工作。
最终操作结果可从存储在 Windows Temp 文件夹中的
日志
文件中进行检查。
在使用命令执行上述操作之前,应授予用户导出或导入
FactoryTalk Linx
配置的权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal