使用命令导入、导出或删除快捷方式/驱动程序

使用命令导入、导出或删除驱动程序和快捷方式。
FactoryTalk Linx Instance01 服务器
和
FactoryTalk Linx Instance02 服务器
下的快捷方式和驱动程序支持这些命令。最终操作结果可从存储在 Windows Temp 文件夹中的
日志
文件中进行检查。
参数
描述
/Export
必用
/Import
必用
/DeleteShortcuts
必用
/DeleteDrivers
必用
/Scope
对于导入、导出和删除驱动程序是可选的。
格式应为
/Scope Global
或
/Scope Local
。如果未指定范围,则默认范围为“Global”。
/Shortcut
必用
如果添加此参数,将在导入或导出范围内包括快捷方式。
/Driver
必用
如果添加此参数,将在导入或导出范围内包括驱动程序。
/TargetServerPath
必用
指定包含需要导出的快捷方式和驱动程序的服务器,或者选择需要将快捷方式和驱动程序导入到的服务器。
/FilePath
必用
指定导出目录以保存所导出的 CSV 文件。
指定包含 FactoryTalk Linx 配置的 CSV 文件。
/ReplaceExistItems
此参数是导入快捷方式或驱动程序所必需的。
如果添加此参数,将在导入期间替换现有的同名快捷方式和驱动程序。
/RehostMachineName
此参数是导入快捷方式或驱动程序所必需的。
如果添加此参数,将在导入文件中的工作站名称引用本地计算机以外的工作站时允许导入配置。
/Silent
可选
在运行命令后自动关闭“命令提示”窗口。
以下是导入和导出操作的示例:
将快捷方式和驱动程序导出到指定的 CSV 文件
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /EXPORT /Scope Global /Shortcut /Driver /TargetServerPath "RNA://$Global/test/test/FactoryTalk Linx" /FilePath "C:\Shortcuts.csv" /Silent
导入指定 CSV 文件中包含的快捷方式和驱动程序
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /IMPORT /Scope Global /Shortcut /Driver /TargetServerPath "RNA://$Global/test2/test/FactoryTalk Linx Instance 02" /FilePath "C:\Shortcuts.csv" /ReplaceExistItems /RehostMachineName /Silent
删除快捷方式和驱动程序
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /DeleteShortcuts /Scope Global /TargetServerPath "RNA://$Global/test/test/FactoryTalk Linx Instance 01" /Silent
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /DeleteDrivers /Scope Global /TargetServerPath "RNA://$Global/test/test/FactoryTalk Linx Instance 02" /Silent
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal