使用命令浏览设备

FactoryTalk Linx
的浏览周期会扫描地址并确定现有的设备。在每个浏览周期,
FactoryTalk Linx
会将其发现的设备与在其配置中存在的网络设备列表(在上个浏览周期发现或手动添加到网络)进行比较。如果配置中存在某个设备,但在浏览周期中未发现该设备,则会将该设备从画面中删除。因此,当浏览网络时,画面上会显示在最近一个浏览周期中发现的设备组。最终操作结果可从存储在 Windows Temp 文件夹中的
日志
文件中进行检查。
使用以下命令浏览设备。只有
FactoryTalk Linx
Instance01 服务器
支持这些命令。
参数
描述
/Browse
必用
/NetworkPath <path>
必用
指定设备的路径。
/Timeout
可选
指定浏览操作的超时值。默认值是 5000 毫秒。
/Silent
可选
在运行命令后自动关闭“命令提示”窗口。
以下为浏览设备的示例:
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /Browse /NetworkPath "AB_ETH-13\10.224.107.100" /Timeout 6000 /Silent
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal