使用命令添加、更新或删除驱动程序

已使用命令添加、更新或删除驱动程序。仅
FactoryTalk Linx
Instance01 服务器
支持驱动程序的命令。最终操作结果可从存储在 Windows Temp 文件夹中的
日志
文件中进行检查。
Command
描述
/AddDriver
此命令是添加驱动程序所必需的。
/UpdateDriver
此命令是更新驱动程序所必需的。
/DeleteDriver
此命令是删除驱动程序所必需的。
/Scope
添加、更新、删除驱动程序时可选
格式应为
/Scope Global
或
/Scope Local
。如果未指定范围,则默认范围为“Global”。
/driverName
此命令是添加、更新或删除驱动程序所必需的。
用于指定要添加、更新或删除的驱动程序的名称。
/driverType
此命令是添加或更新驱动程序所必需的。
用于指定驱动程序的类型,包括:
  • LocalBroadcast
  • RemoteBroadcast
  • PointToPoint
/browseInterval
对于添加或更新驱动程序是可选的。
涉及到
浏览周期之间的轮询间隔(毫秒)
选项。表示 FactoryTalk Linx 网络浏览器每次查询网络间隔的毫秒数。
其默认值(毫秒)是 1000,最小值是 1,最大值是 10000。
/pollRate
对于添加或更新驱动程序是可选的。
涉及到
设备发现轮询率(毫秒)
选项。用于定义
FactoryTalk Linx
网络浏览器
从设备请求数据的频率(以毫秒为单位)。例如,轮询速率 1000 ms 表示每秒请求一次数据。
其默认值(毫秒)是 10,最小值是 1,最大值是 10000。
/pollTimeout
对于添加或更新驱动程序是可选的。
涉及到
轮询超时(毫秒)
选项。用于指定等待设备响应请求的时长(以毫秒为单位)。
其默认值(毫秒)是 3000,最小值是 1,最大值是 10000。
/maxPackets
对于添加或更新驱动程序是可选的。
涉及到
此网络的最大并发数据包数
选项。用于配置在浏览过程中的任何给定时间,在此网络上等待响应的最大请求数。
其默认值是 32,最小值是 1,最大值是 128。
/offlineInterval
对于添加或更新驱动程序是可选的。
涉及到
脱机设备发现轮询率(毫秒)
选项。用于定义
FactoryTalk Linx
网络浏览器
从设备请求数据的频率(以毫秒为单位)。例如,轮询速率 1000 ms 表示每秒请求一次数据。此选项在以太网驱动程序使用广播发现时处于非活动状态。
其默认值(毫秒)是 1000,最小值是 1,最大值是 10000。
/proxyEnabled
对于添加或更新驱动程序是可选的。
/proxyAddress
对于添加或更新驱动程序是可选的。
/proxyPort
对于添加或更新驱动程序是可选的。
/paramPort
对于添加或更新驱动程序是可选的。
涉及到
EtherNet/IP 封装端口监听
选项。如果网络中包括借助于非请求消息传输数据的设备,则启用此选项。启用此设置后,其他应用程序将无法使用 UDP 端口 (44818)。
/paramPort 1
表示启用此设置,
/paramPort 0
表示禁用此设置。
/paramAddress
对于添加或更新驱动程序是可选的。
用于指定将监听数据的以太网驱动程序的 IP 地址。
/paramAdapter
对于添加或更新驱动程序是可选的。
用于指定将监听数据的以太网驱动程序的 MAC 地址。
/remoteAddress
此命令是添加或更新远程广播驱动程序所必需的。
涉及到远程广播驱动程序的 IP 地址。
/remoteSubnetMask
此命令是添加或更新远程广播驱动程序所必需的。
涉及到远程广播驱动程序的子网掩码地址。
/deviceAddresses
此命令是使用设备列表添加或更新以太网驱动程序所必需的。
格式应类似:
  • 单个 IP 地址:
    /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10”
  • 单个 IP 地址和描述:
    /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10 \“LineController\””
  • IP 地址范围:
    • /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10||192.168.1.11||192.168.1.12||192.168.1.13”
    • /DEVICEADDRESSES “192.168.1.10-13”
  • DNS 主机名:
    /DEVICEADDRESSES “\“PackLine1PLC\””
/Silent
可选
在运行命令后自动关闭“命令提示”窗口。
以下是不同操作的示例:
要添加驱动程序
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /adddriver /Scope Global /driverName AB_ETH-13 /driverType PointToPoint /browseInterval /DEVICEADDRESSES "192.168.1.10||192.168.1.11||192.168.1.12||192.168.1.13" /Silent
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /adddriver /driverName AB_ETH-79 /driverType LocalBroadcast /pollRate 11 /browseInterval 1230 /pollTimeoout 236 /maxPackets 31 /offlineInterval 999 /paramPort 1 /Silent
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /adddriver /Scope Global /driverName AB_ETH-78 /driverType LocalBroadcast /Silent
小贴士:
按照以下命令更新驱动程序。
删除驱动程序
“C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSLinx Enterprise\FTLinxCfgIETool.exe” /deletedriver /Scope Global /driverName AB_ETH-13 /Silent
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal