FactoryTalk Linx 配置导入导出工具的设置

以下是
FactoryTalk Linx
配置导入导出工具的设置。
选项
描述
Operation
选择导入或导出快捷方式和驱动程序。
目标服务器
选择包含需要导出的快捷方式和驱动程序的
FactoryTalk Linx
服务器,或者选择需要在其中添加快捷方式和驱动程序的
FactoryTalk Linx
服务器。
提示:
此处的服务器仅限于在配置导入/导出工具所在的工作站上运行的两个
FactoryTalk Linx
实例。
导入文件
选择包含
FactoryTalk Linx
配置的 CSV 文件。
导出文件
指定用于保存导出的 CSV 文件的文件夹位置和文件名。
快捷方式和驱动程序
选中此选项可导入或导出快捷方式和驱动程序配置。
仅快捷方式
选中此选项可仅导入或导出快捷方式。
仅驱动程序
选中此选项可仅导入或导出驱动程序。
导入列表
列出可供导入的所有快捷方式或驱动程序。
选中每个条目旁边的复选框以选择要导入的集,或选中列表顶部的复选框以选择所有条目。
导出列表
列出可供导出的所有快捷方式或驱动程序。
选中每个条目旁边的复选框以选择要导出的集,或选中列表顶部的复选框以选择所有条目。
复位
单击此选项可将所有选项设置为它们的初始值。
开始导入
单击此选项可开始导入过程。
开始导出
单击此选项可开始导出过程。
创建新条目并跳过现有条目
选中此选项后,将保留所有现有条目,并会添加新条目。
此选项仅适用于导入。
创建新条目并更新现有条目
选中此选项后,将替换所有同名的现有条目,并在导入快捷方式或驱动程序期间创建新条目。
此选项仅适用于导入。
删除所有现有的快捷方式和驱动程序,然后创建新的快捷方式和驱动程序
选中此选项后,导入开始时将删除所有现有快捷方式和驱动程序,导入期间将创建新的快捷方式和驱动程序。
此选项仅适用于导入。
查看记录
打开并查看记录文件。
Status
显示导入和导出过程的进度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal