准备用于导入的 CSV 文件

可通过两种方法准备用于导入的 CSV 文件:
  • 编辑所导出的 CSV 文件
  • 创建包含所需元素的 CSV 文件
在创建或编辑 CSV 文件时,需要包括一些属性。
对于快捷方式:
参数
描述
FactoryTalk Linx
版本
所导出配置的
FactoryTalk Linx
版本。
为避免出现兼容性问题,请确保导入文件包含
FactoryTalk Linx
版本信息,且版本与计算机上安装的版本一致。
快捷方式名称
快捷方式的名称。该名称应唯一且不能留空。
标签文件
与 Logix 5000 控制器关联的 ACD 文件的路径。它会将所选快捷方式与标签文件相关联以便进行脱机标签浏览。
此列可以为空。
快捷方式类型
快捷方式的类型包括
  • Processor
  • EDS Parameter
  • Symbolic
  • Unsolicited Message
  • CIP Object
  • Redundant Controller Path
  • Redundant ControlLogix Controller
如果此参数为空,则默认快捷方式为 Processor。
如果数据被覆盖,则 UnsolMsg 将失败
Unsolicited Message 快捷方式类型的参数。
FactoryTalk Linx
收到非请求消息时,会将数据转发到已请求了快捷方式数据的 FactoryTalk 客户端软件。如果在
FactoryTalk Linx
可以传送数据前收到新消息,初始数据将被覆盖。如果启用该选项,
FactoryTalk Linx
会拒绝任何新消息,直到先前的数据传送完毕为止。然后,发送消息的控制器将收到“?”错误,并且必须重新发送被拒绝的数据。
值 1 表示启用此选项,0 表示禁用此选项。此列可以为空。
缓存非请求数据
Unsolicited Message 快捷方式类型的参数。
该选项表示
FactoryTalk Linx
将在其内存中临时存储从 PLC 接收到的所有非请求消息,然后依次处理每条消息。默认情况下,会选中该选项的复选框,且无法清除。
值 1 表示启用此选项,0 表示禁用此选项。此列可以为空。
发送所有非请求更新
Unsolicited Message 快捷方式类型的参数。
FactoryTalk Linx
收到非请求消息时,会对照上次接收的一组数据检查新收到的数据。如果启用该选项,重复/相同的数据将以 Studio 5000 Logix Designer 中配置的更新速率发送到 FactoryTalk 客户端软件。如果禁用该选项,将放弃重复的数据。
值 1 表示启用此选项,0 表示禁用此选项。此列可以为空。
在首次写入前将条目质量设置为差
Unsolicited Message 快捷方式类型的参数。
指定
FactoryTalk Linx
如何设置 FactoryTalk Live Data 条目的初始质量。选中该选项后,在接收非请求消息以对该条目进行更新之前,初始化质量为“差”。
值 1 表示启用此选项,0 表示禁用此选项。此列可以为空。
CIP Object
CIP Object 快捷方式的参数。
支持将设备的 CIP Object 实例属性作为标签访问。
必须选择 CIP Object 的子选项。目前,FactoryTalk Linx 支持以下选项:
  • Energy
  • CIA Message
此列可以为空。
快捷方式路径超时(秒)
Redundant Controller Path 和 Redundant ControlLogix Controller 快捷方式的参数。
指定发送读取控制器状态请求但未收到响应时的超时时间(以秒为单位)。
此列可以为空,默认值是 2。
快捷方式路径检查间隔
Redundant Controller Path 和 Redundant ControlLogix Controller 快捷方式的参数。
指定每个读取控制器状态的请求之间的间隔(以秒为单位)。
此列可以为空,默认值是 1。
目标元素上限(八进制)
Unsolicited Message 快捷方式的参数。
消息的控制器目标元素将与
FactoryTalk Linx
快捷方式元素下限/上限进行比较,以确定接收消息的快捷方式。上限为 017777(默认)。
目标元素下限(八进制)
Unsolicited Message 快捷方式的参数。
消息的控制器目标元素将与
FactoryTalk Linx
快捷方式元素下限/上限进行比较,以确定接收消息的快捷方式。下限为 010(默认)。
禁用写入服务
CIP Object CIA Message 快捷方式类型的参数。
选择此选项将禁用写入标签的操作,但仍可进行读取操作。
值 1 表示启用此选项,0 表示禁用此选项。此列可以为空。
已启用报警事件
启用
FactoryTalk Alarms and Events
对选定快捷方式的支持。
值包括
0: None
1: 仅报警通知消息
2: 所有报警和事件通知消息(默认)
报警事件缓冲超时
您希望在
FactoryTalk Linx
与选定 Logix 5000 控制器断开连接时其缓冲报警的时长。
仅支持 UNIT 类型值。0(零)表示禁用缓冲区。默认值为 20。
主机器
显示本地计算机名称作为托管 FactoryTalk Linx 服务器的计算机名称。
在 Local Directory 下,本列可以为空。
主设备
“主”表示它与冗余配置中的主
FactoryTalk Linx
服务器或非冗余配置中的唯一
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 主服务器使用
通信设置编辑器
上的
主
选项卡进行配置。
此参数指定用于访问目标控制器的设备路径:
  • 对于
    Redundant Controller Path
    快捷方式,涉及到快捷方式的 Path1 设置。
  • 对于
    Redundant ControlLogix Controller
    快捷方式,涉及到主控制器设置。
此列可以为空。 有关设备路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
主冗余设备
“主”表示它与冗余配置中的主
FactoryTalk Linx
服务器或非冗余配置中的唯一
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 主服务器使用
通信设置编辑器
上的
主
选项卡进行配置。
此参数指定用于访问目标控制器的设备路径:
  • 对于
    Redundant Controller Path
    快捷方式,涉及到快捷方式的 Path2 设置。
  • 对于
    Redundant ControlLogix Controller
    快捷方式,涉及到辅助控制器设置。
此列可以为空。 有关设备路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
主 MetadataInNameSevice
Redundant 和 Processor 快捷方式的参数。 涉及到冗余快捷方式中的主控制器或处理器快捷方式中唯一控制器的
上载所有扩展标签属性
选项。 该参数将决定是否从控制器上传所有扩展属性信息。 这样可以改善扩展标签属性的读取性能。
0: 此选项处于未选中状态(默认)。
1: 此选项处于选中状态。
NameService 中的主冗余元数据
冗余快捷方式的参数。
涉及到辅助控制器的
上载所有扩展标签属性
选项。 该参数将决定是否从控制器上传所有扩展属性信息。 这样可以改善扩展标签属性的读取性能。
0: 此选项处于未选中状态(默认)。
1: 此选项处于选中状态。
主元数据直通
Redundant 和 Processor 快捷方式的参数。
涉及到冗余快捷方式中的主控制器或处理器快捷方式中唯一控制器的
提供标签的传递描述
选项。 此参数启用描述直通功能。 因此,请求标签的 @description 属性时,
FactoryTalk Linx
会向
FactoryTalk Live Data
客户端软件提供描述直通,类似于
Studio 5000 Logix Designer
显示描述的方式。 要选择此选项,必须先选择
上传所有扩展标签属性
。
0: 此选项处于未选中状态(默认)。
1: 此选项处于选中状态。
主冗余元数据直通
冗余快捷方式的参数。
涉及到冗余快捷方式中辅助控制器的
提供标签的传递描述
选项。此参数启用描述直通功能。 因此,请求标签的 @description 属性时,
FactoryTalk Linx
会向
FactoryTalk Live Data
客户端软件提供描述直通,类似于
Studio 5000 Logix Designer
显示描述的方式。 要选择此选项,必须先选择
上传所有扩展标签属性
。
0: 此选项处于未选中状态(默认)。
1: 此选项处于选中状态。
主网络路径
“主”表示它与冗余配置中的主
FactoryTalk Linx
服务器或非冗余配置中的唯一
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 主服务器使用
通信设置编辑器
上的
主
选项卡进行配置。
主控制器的网络路径。 它使用相对路径格式来定义从工作站驱动程序到目标设备的 IP 地址和机架插槽的路径。
例如,EtherNet\10.224.107.97\Backplane\16。
此列可以为空。 有关网络路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
主冗余网络路径
“主”表示它与冗余配置中的主
FactoryTalk Linx
服务器或非冗余配置中的唯一
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 主服务器使用
通信设置编辑器
上的
主
选项卡进行配置。
该参数是辅助服务器的网络路径。 它使用相对路径格式来定义从工作站驱动程序到目标设备的 IP 地址和机架插槽的路径。
此列可以为空。 有关网络路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
主连接非活动超时(秒)
Processor 快捷方式的参数。
在该时间内,如果未对设备发出任何数据请求,则会关闭一些(而非全部)快捷方式的连接。
这仅适用于
Processor
快捷方式类型。此功能适用于 ControlLogix 和 CompactLogix 控制器。
默认值为 0,表示
使连接保持打开
。其他选项包括 32、64、128、256、512 和 1024。
最大主 CIP 连接数
Processor 快捷方式的参数。
指定某个快捷方式的最大连接数。此选项仅适用于使用 DHRIO 模块连接到 PLC/SLC 控制器的
处理器
快捷方式。范围是 0 - 4。
辅助机器
显示托管 FactoryTalk Linx 辅助服务器的计算机的本地计算机名称。
辅助设备
“辅助”表示该项与冗余配置中的辅助
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 辅助服务器使用
通信设置编辑器
上的
辅助
选项卡进行配置。
此参数指定用于访问目标控制器的设备路径:
  • 对于
    Redundant Controller Path
    快捷方式,涉及到快捷方式的 Path1 设置。
  • 对于
    Redundant ControlLogix Controller
    快捷方式,涉及到主控制器设置。
此列可以为空。 有关设备路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
辅助冗余设备
“辅助”表示该项与冗余配置中的辅助
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 辅助服务器使用
通信设置编辑器
上的
辅助
选项卡进行配置。
此参数指定用于访问目标控制器的设备路径:
  • 对于
    Redundant Controller Path
    快捷方式,涉及到快捷方式的 Path2 设置。
  • 对于
    Redundant ControlLogix Controller
    快捷方式,涉及到辅助控制器设置。
此列可以为空。 有关设备路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
辅助网络路径
“辅助”表示该项与冗余配置中的辅助
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 辅助服务器使用
通信设置编辑器
上的
辅助
选项卡进行配置。
主控制器的网络路径。 它使用相对路径格式来定义从工作站驱动程序到目标设备的 IP 地址和机架插槽的路径。
例如,EtherNet\10.224.107.97\Backplane\16。
此列可以为空。 有关网络路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
辅助冗余网络路径
“辅助”表示该项与冗余配置中的辅助
FactoryTalk Linx
服务器相关联。 辅助服务器使用
通信设置编辑器
上的
辅助
选项卡进行配置。
该参数是辅助服务器的网络路径。 它使用相对路径格式来定义从工作站驱动程序到目标设备的 IP 地址和机架插槽的路径。
此列可以为空。 有关网络路径的更多信息,请参见“快捷方式路径路由选项”。
虚拟 DH+ 链路 ID
Unsolicited Message
快捷方式的参数。
显示虚拟 DH+ 链路的 ID。 此值应与模块工作站链路 ID 相同。 如果该值显示 0,FactoryTalk Linx 将在不筛选链路 ID 的情况下接收所有未经请求的消息。
1756-DHRIO 远程链路 ID
Unsolicited Message
快捷方式的参数。
显示 1756-DHRIO 远程链路的 ID。 该值应与 DHRIO 通道链路 ID 相同。
对于驱动程序:
Parameter
描述
FactoryTalk Linx
版本
所导出配置的
FactoryTalk Linx
版本。
为避免出现兼容性问题,请确保导入文件包含
FactoryTalk Linx
版本信息,且版本与计算机上安装的版本一致。
Driver Name
驱动程序的名称。名称长度必须在 15 个字符以内。不支持宽字符。
Driver ID
驱动程序 ID 与驱动程序类型相对应,包括:
  • 以太网
    驱动程序 ID
    :1
  • 串行 DF1
    驱动程序 ID
    :2
  • DH+
    驱动程序 ID
    :3
  • DH485
    驱动程序 ID
    :4
  • 远程代理
    驱动程序 ID
    :13
Param Port
涉及到以太网驱动程序的
EtherNet/IP 封装端口监听
选项。如果网络中包括借助于非请求消息传输数据的设备,则启用此选项。启用此设置后,其他应用程序将无法使用 UDP 端口。
值
44818
表示此设置已启用,如果未启用此设置,则列将为空。
Param Address
将监听数据的以太网驱动程序的 IP 地址。
Param Adapter
将监听数据的以太网驱动程序的 MAC 地址。
提示
:MAC 地址可根据提供的 IP 地址自动配置。
Param Type
涉及到以太网驱动程序的类型,包括:
  • Point_to_Point
  • LocalBroadcast
  • RemoteBroadcast
  • RemoteProxy_P2P
如果此列为空,则默认值为 LocalBroadcast。
参数切换至 Windows 默认值
请参阅
所选接口失败时使用“Windows 默认值”
选项。 该选项使 FactoryTalk Linx 能够在当前网络接口卡 (Network Interface Card, NIC) 不可用时自动选择备用网络接口卡。
0: 此选项处于未选中状态。
1: 此选项处于选中状态(默认)。
Param CardID
DH+ 和 DH485 驱动程序的参数。
涉及到
跳线 ID
选项。它将显示 1784-PKTX 插卡号,此号可通过插卡上的跳线设置。此 ID 必须与通过 1784-PKTX 插卡上的跳线设置的值相匹配。可用跳线 ID 为 0、1、2 和 3。
此列可以为空,默认值是 0。
Param StationNumber
DH+ 和 DH485 驱动程序的参数。
涉及到
站编号
选项。用于输入驱动程序的站点编号。站编号在网络中必须唯一。不能将该地址分配给网络上的其他任何设备。发送到此站地址的所有数据包都将会转发到 FactoryTalk Linx。可用站编号为十进制的 0 到 77。
此列可以为空,默认值是 0。
Param BaudRate
DF1、DH+ 和 DH485 驱动程序的参数。涉及到
波特率
选项。用于配置将数据传输到设备的驱动程序的波特率。
此列可以为空,DF1 驱动程序的默认值是 19200,DH+ 的默认值是 57600,DH485 的默认值是 19200。
Param UseAutoConfig
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
使用自动配置
。用于启用或禁用自动检测连接到指定 COM 端口的设备设置的命令。启用此命令之前,先确保 COM 端口、设备和站点编号设置正确无误。
此列可以为空,默认值是 0,这表示此选项未启用。
Param comPort
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
COM 端口
。用于选择 COM 端口。此驱动程序会向连接到计算机串行 (com) 端口的设备传输数据。从计算机上可用的所有 Comm 端口列表中选择一个端口。可用端口号为 0 到 31。
此列可以为空,默认值是
COM1:
。
Param connect_type
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
设备
。用于选择连接到计算机的 DF1 设备。值包括
  • PLC_CH0(默认值)表示 PLC-5
  • SLC_CH0 表示 SLC 或 MicroLogix
  • AC_CH) 表示 Logix Platform
Param station
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
站编号
。用于输入驱动程序的站点编号。发送到此站地址的所有数据包都将会转发到 FactoryTalk Linx。可用站编号为十进制的 0 到 254。
此列可以为空,默认值是 0。
Param ack_timeout
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
确认/轮询超时(毫秒)
。用于输入 ACK 值。
此列可以为空,默认值是 3000。
Param error_check
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
错误检验
选项。用于匹配已连接设备的设置(BCC 或 CRC)。网络上的所有设备必须配置相同。
此列可以为空,默认值是“BCC(块校验字符)”。
Param parity
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
奇偶
。用于匹配已连接驱动程序的错误检测方法(无、偶或奇)。
值包括
  • NOPARITY(默认值)表示无,
  • ODDPARITY 表示奇数,
  • EVENPARITY 表示偶数。
Param stop_bits
DF1 驱动程序的参数。
涉及到选项
停止位
。用于选择数据传输之间的时间间隔。基本的 DF1 协议通常使用 1。
值包括
  • ONESTOPBIT(默认值)表示 1
  • TWOSTOPBITS 表示 2
Param MaxStationNumber
DH485 驱动程序的参数。
涉及到选项
最大站编号
。用于输入此设备将在网络中轮询的最大站编号。此值必须大于或等于“站编号”的值。可用站编号为 0 到 31。
此列可以为空,默认值是 31。
Remote address
远程广播以太网驱动程序的 IP 地址。
Remote Subnet Mask
远程广播以太网驱动程序的子网掩码地址。
Tuning Poll Rate
涉及到以太网驱动程序的
设备发现轮询率(毫秒)
选项。用于定义
FactoryTalk Linx
网络浏览器
从设备请求数据的频率(以毫秒为单位)。例如,轮询速率 1000 ms 表示每秒请求一次数据。
其默认值(毫秒)是 10,最小值是 1,最大值是 10000。
Tuning Offline Interval
涉及到以太网驱动程序的
脱机设备发现轮询率(毫秒)
选项。用于定义
FactoryTalk Linx
网络浏览器
从设备请求数据的频率(以毫秒为单位)。例如,轮询速率 1000 ms 表示每秒请求一次数据。此选项在以太网驱动程序使用广播发现时处于非活动状态。
其默认值(毫秒)是 1000,最小值是 1,最大值是 10000。
Tuning Poll Timeout
涉及到以太网驱动程序的
轮询超时(毫秒)
选项。用于指定等待设备响应请求的时长(以毫秒为单位)。
其默认值(毫秒)是 3000,最小值是 1,最大值是 10000。
Tuning Browse Cycle Interval
涉及到以太网驱动程序的
浏览周期之间的轮询间隔(毫秒)
选项。用于指定
FactoryTalk Linx
网络浏览器每次查询网络间隔的毫秒数。
其默认值(毫秒)是 1000,最小值是 1,最大值是 10000。
Tuning Max Packets
涉及到以太网驱动程序的
此网络的最大并发数据包数
选项。用于配置在浏览过程中的任何给定时间,在此网络上等待响应的最大请求数。
其默认值是 32,最小值是 1,最大值是 128。
Auto Remove Offline Devices
涉及到以太网驱动程序的“自动删除脱机设备”选项。用于配置是否自动删除脱机设备。
0: 此选项处于未选中状态(默认)。
1: 此选项处于选中状态。
设备
该参数仅适用于 Point_to Point 以太网驱动程序。
涉及到
设备列表/范围
。将发现消息发送至每个指定的单个 IP 地址。该列表可以使用设备名称或 IP 地址标识目标设备。
支持以下表单:
  • DHCP 名称,例如“PackLine1PLC”
  • 单个 IP 地址,例如 10.88.20.33
  • 单个 IP 地址和描述,例如 10.88.20.33“LineController”
  • IP 地址范围
    • 输入两个 IP 地址的全部四个八位字节,如 10.88.20.3-10.88.20.54 或
    • 输入范围第一部分的四个八位字节以及第二部分的最后一个八位字节,如 10.88.20.3-54
Startup Mode
支持的启动模式包括
  • 自动(默认)
  • 手动
  • 要求
  • 已禁用
远程服务器地址
涉及到远程代理服务的服务器 IP 地址。
远程驱动程序名称
涉及到远程代理驱动程序的驱动程序名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal