远程 I/O 预定义条目

以下快捷方式类型支持远程 I/O 预定义条目:
  • EDS Parameter
  • Symbolic
  • CIP Object
使用以下远程 I/O 预定义条目进行诊断:
预定义条目
描述
受
ControlLogix
支持
受 CIP 通信支持
受远程 I/O 支持
受 Unsolicited Message 支持
OPC 数据类型
@Link_Status
返回一个指示远程 I/O 当前链接状态的枚举值。
  • 0x0000 = OFFLINE
  • 0x0001 = ONLINE
UWORD
@Driver_Status
返回一个指示远程 I/O 驱动程序/数据提供程序当前状态的枚举值。
  • 0x0000 = UNKNOWN,驱动程序未加载或没有响应
  • 0x0001 = CREATED,驱动程序已实例化但未启动
  • 0x0002 = STOPPED,驱动程序已加载,正等待数据提供程序启动
  • 0x0003 = CLOSING,驱动程序处于脱机状态,但仍在释放内部资源
  • 0x0004 = STARTING,驱动程序在测试二进制文件之前分配资源
  • 0x0010 = TESTING_BINS,驱动程序正在测试二进制文件
  • 0x0020 = READY_STANDBY,驱动程序等待启动(初始写入阶段)
  • 0x0030 = ONLINE,驱动程序处于联机状态
  • 0x8000 = ERROR,一般错误
  • 0x8001 = ERROR_TEST_FAILED,初始硬件测试失败
  • 0x8002 = ERROR_SCANNER_FAULT,扫描器出现故障
  • 0x8003 = ERROR_RACK_FAULT,适配器出现故障
  • 0x8004 = ERROR_INVALID_CFG,远程 I/O 配置无效
  • 0x8005 = ERROR_CARD_FAULT,无法获取硬件资源
UWORD
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal