块传输 (RIO)

块传输数据由字数组构成,该数组仅在收到 PLC 梯形图逻辑请求时才会更新。块传输可以实现大量数据的移动,但数据移动速度通常慢于离散数据。每个块传输使用独立 I/O 机架的一小部分 (MCB)
来控制块传输。不能在应用程序中将其用于任何其他目的。
块传输方向相对于控制器而言:
  • 块传输读取 (BTR) 是对控制器的输入,并将数据从终端传输到 PLC。
  • 块传输写入 (BTW) 是从控制器的输出,并将数据从 PLC 传输到终端。
终端可以有输入或输出文件的任意组合,这取决于特定适配器的规格。用户可以选择用于块传输的机架和模块,并指定文件大小。
为了进行寻址,每个块传输都采用了唯一的顺序编号。可定义的块传输数量仅限于所选 RIO 硬件的功能。1784-PKTX、2711P-RN1 和 2711P-RN6 卡最多支持 64 个块传输。
每个块传输使用 1 个字节的机架输出数据。定义后,该字节会被保留,并且不可用于用户数据。每个块传输必须保留一个单独的输出数据字节。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal