别名属性,BITSERIES 数据类型(ControlNet 和 DeviceNet I/O)

选择 BITSERIES 数据类型后,它会将用户定义的新别名条目添加到输入或输出地址块,并显示位别名数据类型的
别名属性
对话框。
别名属性,BITSERIES 数据类型
对话框用于:
  • 选择别名数据类型
  • 输入别名
  • 选择或输入别名地址
  • 设置分配给 ControlNet 或 DeviceNet 扫描器 I/O 表中别名的初始值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal