别名属性,位数据类型(ControlNet 和 DeviceNet I/O)

如何访问“访问属性,位数据类型”对话框?
从输入或输出地址块中,右键单击该地址块,然后单击
添加别名
,或右键单击先前定义的别名然后单击
属性
,以显示
别名属性
对话框。
单击
位
以展开“别名数据类型”类别,然后选择需要的
别名数据类型
(即 BOOL)。
此选项会将用户定义的新别名条目添加到输入或输出地址块,并打开位别名数据类型的
别名属性
对话框。
别名属性,位数据类型
对话框用于:
  • 选择别名数据类型
  • 输入别名
  • 选择或输入别名地址
  • 设置分配给 ControlNet 或 DeviceNet 扫描器 I/O 表中别名的初始值
    小贴士:
    请在继续此对话框前选择
    别名数据类型
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal