别名属性,字符串数据类型(ControlNet 和 DeviceNet I/O)

如何访问“地址属性,字符串数据类型”对话框?
从输入或输出地址块中,右键单击该地址块,然后单击
添加别名
,或右键单击先前定义的别名然后单击
属性
,以显示
别名属性
对话框。
单击
字符串
作为“别名数据类型”类别,然后单击需要的
别名数据类型
(例如 SHORT_STRING)。
此选项将一个用户定义的新别名条目添加到输入或输出地址块并显示字符串数据类型的
别名属性
对话框。使用
别名属性,字符串数据类型
对话框:
  • 选择别名数据类型
  • 输入别名
  • 选择或输入别名地址字符串
  • 设置分配给 ControlNet 或 DeviceNet 扫描器 I/O 表中别名的初始值
  • 根据需要选择“交换字节”和/或“交换字”来调整数据,以供控制器读取
  • 为卡 I/O 表中的别名分配初始值
    小贴士:
    请在继续此对话框前选择
    别名数据类型
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal