“地址块属性 (ControlNet I/O)”设置

以下是
地址块属性
对话框的设置。
设置
描述
开始字
指定 I/O 表中内存块的开始位置。如
RSNetWorx
扫描列表字段
输入地址
或
输出地址
中所示,输入输入地址或输出地址。
字长度
指定 I/O 表中内存块的字数。
地址块的最大长度取决于插卡的 I/O 存储容量。输入的值对应于使用
RSNetWorx for ControlNet
生成的扫描列表。可以为输入和输出节点指定相同的地址,但地址块不能重叠。
访问
指示地址块位于输入表还是输出表中。只读。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal