注册设备描述文件时的注意事项

在设备描述文件安装工具中注册设备描述文件时应注意以下事项。
  • 注册设备描述文件后,再次在
    通信设置
    编辑器中浏览通信树状目录。这样可以在
    添加设备选择
    对话框中检索最新的
    可用设备
    列表。否则,在 FactoryTalk View Studio 或 FactoryTalk Administration Console 中添加设备时,新注册的硬件设备可能不会在
    可用设备
    列表中正确显示。
  • 如果在安装
    FactoryTalk Linx
    之前,设备的设备描述文件已在设备描述文件安装工具中注册,
    FactoryTalk Linx
    可能无法识别该设备。需要在安装
    FactoryTalk Linx
    软件后再次注册该设备的设备描述文件。
  • 如果通过安装新版本的方式升级
    FactoryTalk Linx
    ,则完成升级后,之前已在设备描述文件安装工具中注册的设备描述文件会丢失。需要在升级
    FactoryTalk Linx
    软件后再次注册该设备的设备描述文件。
  • 设备描述文件安装工具只更新单台计算机上的硬件信息。要使多台计算机均支持一个新设备,必须在每台目标计算机上分别注册该硬件设备的设备描述文件。
  • 对于具有一些主要修订版本的现有硬件设备,在设备描述文件安装工具中注册设备描述文件后,新注册的硬件设备可能显示在现有产品目录的下面。
  • 一些硬件设备(如 PCCC 设备)没有设备描述文件,因此不支持在设备描述文件安装工具中手动注册。
  • 一些硬件设备(如 Micro800 系列设备和 PanelView Plus 终端)需要使用修补程序或支持新硬件设备的新版本
    FactoryTalk Linx
    。如果只是在设备描述文件安装工具中手动注册,这些设备将无法与
    FactoryTalk Linx
    通信。
  • 如果台式机支持新注册的设备,可以为其配置快捷方式并创建 FactoryTalk View ME 运行时应用程序(.mer 文件),然后将运行时应用程序下载到目标终端。有关更多详细信息,请参见如何与终端上的新硬件设备通信。
  • FactoryTalk Linx
    可以为定义了标签或 Symbolic 的硬件设备(例如 1426 PowerMonitor 5000 或 Micro800 系列设备)创建 Symbolic 快捷方式。但是,如果该设备在设备描述文件安装工具中经过手动注册,则虽然可以创建 Symbolic 快捷方式,但在
    FactoryTalk Linx
    中该快捷方式可能无法使用。需要使用修补程序,或者正式支持特定硬件设备的
    FactoryTalk Linx
    版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal