与终端上的新硬件设备通信

如果使用
设备描述文件安装工具
注册了新硬件设备,且在桌面上支持该设备,则可以为其配置快捷方式并创建
FactoryTalk View ME
运行时应用程序(.mer 文件)。将运行时应用程序下载到目标终端后,支持设备在运行时与
FactoryTalk Linx
进行通信。
要与终端上的新硬件设备通信
  1. 在
    设备描述文件安装工具
    中注册新硬件设备的设备描述文件。
  2. 启动
    通信设置
    编辑器,创建配置或使用现有配置。
  3. 使用
    通信设置
    编辑器中的选项卡,将驱动程序和设备添加到网络或工作站。
  4. 使用
    通信设置
    编辑器创建快捷方式,指向目标设备或要从中收集数据的设备。关闭
    通信设置
    编辑器。
  5. 选择
    应用程序 > 创建运行时应用程序
    ,使用 Runtime 8.1 应用程序 (*.mer) 或更高版本创建运行时应用程序文件。
  6. 将
    FactoryTalk View ME
    运行时应用程序(.mer 文件)下载到目标终端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal