如何设置终端以通过串行端口接收文件下载?

运行 HMI 应用程序时,系统会询问是否覆盖现有
FactoryTalk Linx
配置画面。如果选择覆盖终端(或台式计算机)上的
FactoryTalk Linx
配置,则将使用一组新的驱动程序和设备初始化
FactoryTalk Linx
。如果工程中的
FactoryTalk Linx
配置不包含 DF1 串行驱动程序,则串行端口将不会初始化,因此无法通过此端口进行通信。
例如,假设创建了一个不包含 DF1 串行驱动程序的工程,然后将此工程下载到 CE 终端,且在被询问是否进行覆盖时选择了“是”。这表示无法通过串行端口下载后面的工程。由于工程中没有串行驱动程序,因此
FactoryTalk Linx
在覆盖过程中使用新配置时,不会初始化串行端口。
有两种方法可确保终端能通过串行端口接收下载。
  • 始终将 DF1 串行驱动程序配置成终端工程的一部分,即使不打算通过其访问数据也是如此。
  • 使用
    FactoryTalk View ME
    中的“将
    FactoryTalk Linx
    重置为默认构造函数”。终端上的默认
    FactoryTalk Linx
    配置将包含 DF1 串行驱动程序。
如果台式计算机与终端之间连接有串行电缆,则可将自动配置的串行 DF1 驱动程序添加到台式机配置。自动配置逻辑可检测终端的存在并相应调整其设置。这样即可通过串行端口进行下载操作。请注意,由于 DF1 驱动程序的自动配置逻辑是“一次性”逻辑体,因此必须在系统执行自动配置逻辑时连接好串行电缆。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal