监控报警条件

可以使用以下方式监控报警条件:
  • 基于设备的报警监控
  • 基于服务器标签的报警监控
  • OPC UA 报警监控
基于设备的报警监控
对于 Studio 5000 Logix Designer 应用程序提供的基于设备的报警监控,预置报警或报警指令进行了配置,然后下载到
Studio 5000
控制器中。控制器检测报警条件,并将报警状态通知给报警和事件服务。软件组件将此信息发布给设备服务器。该信息可以通过设备服务器记录到数据库中,从 FactoryTalk View 图形画面进行监控。
要设置基于设备的报警监控,使用下列软件:
  • Studio 5000 Logix Designer 应用程序(或 RSLogix 5000 软件版本 16.00.00 及更高版本),用于编程逻辑工程和添加预置报警或报警指令。
  • ControlFLASH,用于将固件升级到版本 16 或更高版本(不包括版本 21 至 23)。
  • RSLinx Classic
    ,用于将逻辑工程下载到控制器。
  • FactoryTalk Linx
    ,用于与 FactoryTalk Services 通信。
  • FactoryTalk View Studio
    FactoryTalk Administration Console
    ,用于设置应用、设备服务器和系统设置。
  • FactoryTalk View SE
    Client,用于在运行期间监控报警条件并与之交互。
基于服务器标签的报警监控
如果未使用
Studio 5000
控制器或者不想使用 Logix Designer 应用程序提供的内置报警,请使用基于服务器标签的报警监控。基于服务器标签的报警和事件服务器通过数据服务器对控制器上的报警条件进行监控,并发布显示和记录的事件信息。
基于服务器标签的报警监控支持:
  • Studio 5000
    控制器,通过 Rockwell Automation 设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )(无固件版本 16.20 或更高版本的报警指令)进行通信。
  • PLC-5 和 SLC 500 设备,通过 Rockwell Automation 设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    ) 进行通信。
  • 通过 OPC 数据服务器进行通信的第三方控制器。
要为不支持内置报警的控制器设置基于服务器标签的报警监控,需使用以下软件:
  • RSLinx Classic
    ,用于与 FactoryTalk Services 通信。
  • FactoryTalk View Studio
    FactoryTalk Administration Console
    ,用于设置应用程序、数据服务器、报警服务器、报警条件和系统设置。
  • FactoryTalk View SE
    客户端,用于在运行时监控报警并与之交互。
OPC UA 报警监控
OPC UA 报警监控可捕获源自第三方 OPC UA 服务器的报警信息。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 会将报警信息路由到
FactoryTalk Alarms and Events
以用于显示和记录。
要设置 OPC UA 报警监控,请使用:
  • 第三方 OPC UA 服务器,用于提供报警条件。
  • FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector,用于将数据从 OPC UA 服务器路由到
    FactoryTalk Alarms and Events
  • FactoryTalk View Studio
    FactoryTalk Administration Console
    ,用于设置应用程序和
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector。
  • FactoryTalk View SE
    客户端,用于在运行时监控报警并与之交互。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal