关于报警故障

对于符合状态栏中事件订阅条件的报警,“报警和事件汇总”与“报警和事件条”显示其故障报警条件数。发生报警故障时:
  • 报警故障计数按故障报警条件数递增。
  • 如果发生故障的报警条件出现在报警列表中,它会被移除。
  • 发生故障的报警条件添加到报警故障列表,此列表显示在“报警故障”对话框中。
在运行时,操作员可在“报警故障”对话框中查看故障报警列表,其中显示如下列:
  • 事件时间:报警条件发生故障的时间。
  • 事件源(条件):发生故障的报警的名称,后面用括号括起报警条件的名称。
  • 消息:描述报警故障的消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal