开关量报警与模拟量报警的重新搁置行为不同

重新搁置行为取决于报警类型:
如果重新搁置...
则...
开关量报警
报警将以新指定的持续时间搁置。报警的取消搁置时间也会相应地更新。
模拟量报警
如果所选的一个或多个报警条件先前已搁置,则会以新的指定持续时间搁置报警条件,报警取消搁置时间也会相应地更新。
如果所选的任何报警条件先前均未搁置,则会以新的搁置时间搁置报警条件,但报警的取消搁置时间不会更改。
如果搁置持续时间长于默认最长搁置时间,则使用默认最长搁置时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal