报警和事件交互参考

在运行时,可通过“报警和事件状态栏”上的条目快速、便捷地与报警和事件进行交互。
下表列出了可使用状态栏完成的操作参考:
目的
操作
确认选定报警
选择要确认的报警,然后单击
确认
按钮。
Toolbar_AckSelected
确认报警和输入注释
选择要确认的报警,然后单击
通过注释确认
按钮。
Toolbar_AckSelectedComment
以特定持续时间搁置选定的报警
选择要搁置的报警,然后单击
搁置选定的报警
按钮。
Toolbar_Shelve
将全部报警静音
要针对报警和事件条中的所有当前报警停止触发警铃,单击
将全部报警静音
按钮。采用报警静音并不会确认报警;仅会阻止警铃发声。如果发生新的报警,警铃就会再次发声。
Toolbar_SilenceAll
禁用或启用警铃
要停止触发警铃(即使出现新报警),单击
声音已禁用
按钮。
要在仍存有未静音的报警或出现新报警时允许警铃发声,单击
声音已启用
按钮。
Toolbar_AlarmBellDisabled
Toolbar_AlarmBellEnabled
运行与选定报警相关联的命令
要运行在设计时配置为与报警关联的命令,请单击
运行报警命令
按钮。
Toolbar_RunAlarmCommand
刷新报警列表
要刷新事件队列,并更新“报警和事件条”报警列表,请单击
刷新
按钮。
Toolbar_RefreshAlarmList
运行报警和事件汇总命令
要运行“报警和事件汇总”命令,请单击
运行报警和事件汇总
按钮。
Toolbar_RunAlarmEventSummary
查看报警故障
要查看故障列表,双击
报警故障
面板。
FTAeStatusPanelAlarmFaults
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal