基于设备的报警监控

在基于设备的报警监控中,报警通知源是物理设备,即
Studio 5000
控制器。
下图介绍了基于设备的报警监控的工作原理:
Device-based alarm monitoring diagram v6.30
1_CIR_navy 报警指令或报警被编程,然后下载到
Studio 5000
控制器中。
2_CIR_navy 控制器检测报警条件,并将报警状态通知其设备服务器
FactoryTalk Linx
。
3_CIR_navy 设备服务器提取报警并将信息发布给
FactoryTalk Alarms and Events
服务。
4_CIR_navy
FactoryTalk Alarms and Events
服务将报警信息路由到记录以及嵌入在
FactoryTalk View
图形画面中的报警和事件对象。
5_CIR_navy 操作员使用
FactoryTalk View
SE Client,通过图形画面中嵌入的对象(如报警和事件汇总、报警和事件条以及报警状态浏览器)与报警进行交互。
这种方法具有诸多优于常规报警检测方法的优势:
  • 报警指令只需编程一次,然后下载到控制器中,从而减少了编程工作和错误。
  • 更快地检测报警条件。
  • 在控制器中实时报警。
  • 不需要标签报警和事件服务器中的 HMI 标签或报警,从而减少了开销和潜在的标签映射错误。
  • 即使服务器关闭,也可以通过控制器管理、处理和保留报警状态。
  • 无需执行数据轮询;只有在状态发生变化时才需传递报警状态,从而减少了网络开销和控制器处理工作,提高了系统的整体性能。
  • 报警条件的时间戳应用到控制器中,并且在到达 HMI 软件或标签报警和事件服务器前不会延时,因此更为准确。因为基于设备的报警时间戳使用的是控制器时间,所有产生报警的控制器必须同步时钟。事件时间在整个
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统中传递,因此不准确的时间戳会影响报警在“报警和事件汇总”或“报警和事件条”中的显示位置,还会影响基于报警和事件历史的报告。有关同步控制器时钟的更多信息,请参见
    FactoryTalk Alarms and Events
    系统配置指南
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal