报警条件

报警条件名称随事件类别而异:
  • 级别
  • 偏差 (DEV)
  • 离散
  • 更改速率 (ROC)
  • 已配置(也称为基于 Logix 标签)
  • 事件
  • OPC UA
  • 系统
报警和事件对象上显示的报警条件因条件类型而异:
  • Logix 模拟指令报警条件:HIHI、HI、LO、LOLO、ROC_POS(正值)和 ROC_NEG(负值)
  • 基于 Logix 标签的报警(配置的报警)条件:TRIP、TRIP_L(锁定)、HIHI、HIHI_L、HI、HI_L、LOLO、LOLO_L、LO、LO_L、ROC_POS、ROC_POS_L、ROC_NEG、ROC_NEG_L、DEV_HI、DEV_HI_L、DEV_LO 和 DEV_LO_L
  • 标签报警和事件服务器所用的模拟量报警条件:HIHI、HI、LO 和 LOLO
  • 标签报警和事件服务器所用的偏差报警条件:DEV_HI 和 DEV_LO
  • 离散报警条件:TRIP 或 TRIP_L
  • 基于服务器的事件条件:EVENT 或 EVENT_L
  • OPC UA 报警条件:AC、DISCREPANCY、DISCRETE、S_TRIP、TRIP、IDIAG、SDIAG、CERTIFICATE、LIMIT、LIMIT_HIHI、LIMIT_HI、LIMIT_LO、LIMIT_LOLO、HIHI、HI、LO、LOLO、DEV_HIHI、DEV_HI、DEV_LO、DEV_LOLO、ROC_NEG、ROC_POS 和 UDT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal