报警和事件记录查看器中显示的数据

报警和事件记录查看器事件列表中显示的数据按列组织,表示报警和事件信息。在设计期间,可以根据报警和事件记录查看器的实际应用对列进行相应添加、移除或重新排序操作。以下部分给出了所显示数据的定义:
ftaelogviewer_prioritycolumnicon 优先级
事件的紧急性。
  • FTAE_Priority_Low
    低
  • FTAE_Priority_Med
    中
  • FTAE_Priority_High
    高
  • FTAE_Priority_Urgent
    紧急
  • FTAE_Priority_Event
    事件
Severity
事件的紧急性。
对于报警,该值介于 1(最低严重性)到 1000(最高严重性)之间;对于基于服务器的事件,该值为 0。
ftaelogviewer_alarmcolumnicon 报警状态
仅应用于与条件相关的事件。
一个图标可能表示不同的报警状态。这是因为“已禁用”、“已抑制”和“已搁置”状态具有不同的优先级。
  • “已禁用”优先于“已抑制”。
  • “已抑制”优先于“已搁置”。
有关报警状态图标的说明,请参见下表:
图标...
表示的报警状态...
FTAE_Alarm_ActiveUnack
报警中、未确认
FTAE_Alarm_ActiveAck
报警中,已确认
FTAELogViewer_Alarm_SupActiveUnack
  • 报警中、未确认、已抑制
  • 报警中、未确认、已抑制、已搁置
FTAELogViewer_Alarm_SupActiveAck
  • 报警中、已确认、已抑制
  • 报警中、已确认、已抑制、已搁置
State_InAlarmShelvedUnacked
报警中、未确认、已搁置
State_InAlarmAckedShevled
报警中、已确认、已搁置
FTAELogViewer_Alarm_Disabled
  • 正常、未确认、已禁用
  • 正常、未确认、已禁用、已抑制
  • 正常、未确认、已禁用、已搁置
  • 正常、未确认、已禁用、已抑制、已搁置
  • 正常、已确认、已禁用
  • 正常、已确认、已禁用、已抑制
  • 正常、已确认、已禁用、已搁置
  • 正常、已确认、已禁用、已抑制、已搁置
FTAE_Alarm_NormalUnack
正常、未确认
FTAE_Alarm_NormalAck
正常,已确认
FTAELogViewer_Alarm_SupNormalUnack
  • 正常、未确认、已抑制
  • 正常、未确认、已抑制、已搁置
FTAELogViewer_Alarm_SupNormalAck
  • 正常、已确认、已抑制
  • 正常、已确认、已抑制、已搁置
State_NormalUnackedShelved
正常、未确认、已搁置
State_NormalAckedShelved
正常、已确认、已搁置
FTAE_Active_Faulted
活动,故障
FTAE_Normal_Faulted
正常、故障
FTAE_Normal_Sup
正常,已抑制
FTAE_Active
Active
FTAE_Normal
Normal
FTAE_Active_Sup
活动,已抑制
FTAE_Normal_Disabled
正常、已禁用
事件时间
事件发生的时间。
对于条件相关的事件,即为报警条件进入报警状态的时间。
对于简单和跟踪相关的事件,即为事件发生的时间。请注意,现阶段不支持简单事件。
小贴士:
事件时间按格林尼治标准时间(GMT)记录,转换成运行报警和事件记录查看器的计算机的当地时区。例如,不同时区中计算机上显示的事件时间会因时区不同而相差几个小时。日期和时间格式的控制位置是,报警和事件记录查看器运行所在的计算机上的
Windows
“控制面板”中的“区域和语言”设置。
其他数据字段列:
列名称
描述
区域
发生事件的区域的 FactoryTalk Directory 路径,格式为:/Area1/SubArea1/....例如:/Line1/MixingTank。
服务器名称
产生事件的服务器的名称。例如:Packaging Server。
组合
与报警相关联的组的名称,格式为:Group1.SubGroup1
事件源
对产生事件通知的对象的引用。对于 FactoryTalk Alarms and Events,事件源为报警名称。
生成事件通知的对象。例如:
  • 如果事件由进入分级报警条件的报警引起(状态相关事件),事件源则为报警名称,如 Tank1Level。
  • 如果事件由系统跟踪的事件引起(如操作员更改设置点值),事件源将为标签名称,如 FIC101。
条件名称
  • 仅应用于与条件相关的事件。
    描述报警条件的名称。条件名称随事件类别不同而不同。例如,
    • 级别
      (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的模拟量报警、OPC UA 报警):LO、LOLO、HI、HIHI
    • 离散
      (可用于基于 Logix 标签的报警、离散报警和 OPC UA 报警):TRIP、TRIP_L、S_TRIP
    • 偏差
      (可用于基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的偏差报警和 OPC UA 报警):DEV_LO、DEV_HI
    • 事件
      (可用于基于服务器的事件条件):EVENT、EVENT_L
    • 系统
      :STATUS、SHORTCUT
    • 已配置
      (也称为基于 Logix 标签的报警):TRIP、HIHI、LOLO、HI、LO、ROC_POS、ROC_NEG、DEV_HI、DEV_LO、TRIP_L、HIHI_L、LOLO_L、HI_L、LO_L、ROC_POS_L、ROC_NEG_L、DEV_HI_L、DEV_LO_L
    • 更改速率
      (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警和 OPC UA 报警):ROC、ROC_POS、ROC_NEG
    • OPC UA
      (特定于 OP UA 报警):AC、DISCREPANCY、DISCRETE、S_TRIP、TRIP、IDIAG、SDIAG、CERTIFICATE、LIMIT、LIMIT_HIHI、LIMIT_HI、LIMIT_LO、LIMIT_LOLO、HIHI、HI、LOLO、LO、DEV_HIHI、DEV_HI、DEV_LOLO、DEV_LO、ROC_POS、ROC_NEG、UDT
消息
描述事件的文本。
用户名
仅应用于与条件相关的事件和与跟踪相关的事件。
对于条件相关的事件,本发行版不支持“用户名”字段,该字段始终为空。
对于跟踪相关的事件,“用户名”即为发起导致事件的操作的组件或用户名称。例如,操作员修改标签值。
计算机
仅应用于与条件相关的事件和与跟踪相关的事件。
对于条件相关的事件,本发行版不支持“计算机”字段,该字段始终为空。
对于跟踪相关的事件,即为发起导致事件的操作的组件或用户所在的计算机名称。例如,操作员确认报警。
用户注释
仅应用于与条件相关的事件和与跟踪相关的事件。
对于条件相关的事件,本发行版不支持“用户注释”字段。
对于跟踪相关事件,注释关联导致报警状态更改的操作。例如,操作员可选择在确认报警时输入注释。
当前值
仅应用于与条件相关的事件。当报警条件更改状态时报警的被监控标签的值。
超出限值
仅应用于与条件相关的事件,仅针对事件类别为“分级”或“偏差”的报警。当标签值超过该值时,会触发报警。
标签 1 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 1 的值。
标签 2 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 2 的值。
标签 3 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 3 的值。
标签 4 值
仅应用于与条件相关的事件。关联标签参数 4 的值。
报警类
仅应用于与条件相关的事件。当定义报警时与之关联的分类字符串。报警类提供用户定义的字符串,可用于筛选和排序报警。
事件类型
一共有三类事件:
FTAeLogViewer_EventType_Condition
与条件相关。
与报警状态变化关联的事件。例如,报警条件变为活动、已确认、不活动(回到正常)或已禁用。
FTAeLogViewer_EventType_Tracking
与跟踪相关。
与系统变化监控或审核相关的事件。例如,描述操作员修改标签值的事件。
FTAeLogViewer_EventType_Simple
简单。
描述系统中的简单现象的任何事件。例如,访问计算机或设备失败。现阶段不支持简单事件。
事件类别
报警服务器定义的事件所属的类别:
  • 条件相关事件。
    级别、离散、偏差、事件、系统、已配置、更改速率和 OPC UA
  • 跟踪相关事件。
    操作员操作
  • 简单事件。
    不支持
条件质量
仅应用于与条件相关的事件。表示条件所基于的标签或输入的质量。
有关详细信息,请参阅扩展质量值
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal