添加用户计算机对

如何打开“选择用户和计算机”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,右键单击条目并选择
    安全
    。
  2. 在
    权限
    选项卡上
    ,
    选择
    添加
    。
-或-
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,展开
    系统 > 策略 >产品策略
    ,并打开
    功能安全
    条目。
  2. 在
    功能安全属性策略设置
    选项卡中,选择
    配置安全
    。
  3. 在
    配置可保护操作
    中,选择
    添加
    。
使用
选择用户和计算机
将一组用户与一组计算机或一个用户与一台计算机配对。然后为该对指定安全设置。例如,设置资源的权限,以允许或拒绝该对的访问权限。
前提
  • 获取为所选资源指定安全设置的相应权限。
要添加用户计算机对
  1. 导航到
    选择用户和计算机
    。
  2. 在
    筛选用户
    下面,要限制显示在
    用户
    列表中的用户帐户,以及定义可创建的用户帐户类型,可选择以下任一选项:
    • 仅显示组
      可根据需要创建新用户组和 Windows 关联组
    • 仅显示用户
      可根据需要创建新 FactoryTalk 用户和 Windows 关联用户帐户
    • 全部显示
      如果选择该选项,则无法创建新帐户。
  3. (可选)要创建新的用户帐户或组帐户,可选择
    新建
    ,选择要创建的帐户类型,然后指定帐户设置。
  4. 在
    用户
    列表中,选择用户帐户或用户组帐户。
  5. 在
    筛选计算机
    下面,要限制显示在
    计算机
    列表中的计算机帐户,以及定义可创建的计算机帐户类型,可选择以下任一选项:
    • 仅显示组
      可根据需要创建新计算机组帐户
    • 仅显示用户
      可根据需要创建新计算机帐户
    • 全部显示
      如果选择该选项,则无法创建新计算机帐户。
  6. (可选)要创建新的计算机帐户或计算机组帐户,可选择
    新建
    ,选择要创建的帐户类型,然后指定帐户设置。
  7. 在
    计算机
    列表中,选择计算机帐户或计算机组帐户。
  8. 选择
    确定
    。
    选定的用户计算机对显示在权限列表中。现在可以为该对配置明确的权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal