验证审核记录是否在工作

使用
审核策略属性
选择要记录的信息后,请配置
FactoryTalk Diagnostics
以将信息存储到日志文件中。如果未完成此步骤,
FactoryTalk Diagnostics
将接收选择的信息,但是不会捕捉此信息并将其存储在记录文件中。
在
FactoryTalk Diagnostics
中配置审核记录后,请使用
FactoryTalk Diagnostics
Viewer
验证审核记录是否按预期生成消息。
要验证审核记录是否在工作
  1. 在每台安装了
    FactoryTalk Administration Console
    的计算机上,从
    工具
    菜单中,选择
    FactoryTalk Diagnostics > 设置
    。
  2. 在
    诊断配置
    中,选择
    消息路由
    。
  3. 在
    消息类别
    区域中,选择与严重性选项对应的条目和要跟踪的接收方选项。
    FactoryTalk
    产品根据此矩阵对消息进行分类。
    例如,选择
    工程师
    和
    开发人员
    旁边的
    错误
    和
    警告
    条目将所有消息按照“工程师-错误”、“工程师-警告”、“开发人员-错误”和“开发人员-警告”分类存储到本地记录中。
  4. 选择
    确定
    关闭
    诊断配置
    。
  5. 从
    工具
    菜单中,选择
    FactoryTalk Diagnostics > Viewer
    。
  6. 在
    FactoryTalk Diagnostics
    Viewer
    中,主查看器窗口中显示消息列表。默认情况下,最新消息显示在顶部。选择一条消息即可在下面的窗格中查看有关它的详细信息。
  7. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal