跟踪系统配置和控制更改

使用
审核策略属性
来跟踪对安全策略或其他对象进行了哪些更改,以及是谁进行更改和何时进行的。默认情况下,在
FactoryTalk
系统中的配置和控制系统发生改变时生成审核消息。
每个
FactoryTalk
产品对变更审核都有自己的规则。这意味着消息各不相同,这由所安装的产品决定。例如,消息可能描述添加和移除控制系统组件,例如区域、应用程序、图形画面和用户。消息还可以报告对控制系统值的修改,例如对服务器属性的更改或更改处理器中标签的值。
审核消息被发送到
FactoryTalk Diagnostics
。使用
FactoryTalk Diagnostics
查看器查看消息。
要跟踪系统配置和控制更改
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 右键单击
    审核策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    审核策略属性
    中,查看
    审核对配置和控制系统的更改
    的当前设置。
    默认情况下,此设置启用,因此在
    FactoryTalk
    系统中的配置和控制系统发生改变时生成审核消息。
    如果该策略设置为禁用,即使在
    FactoryTalk
    Diagnostics Setup
    中的
    消息路由
    选项卡上为审核消息配置了记录目标,审核消息也不会发送到
    FactoryTalk Diagnostics
    记录文件。
    无论是否启用审核记录,始终记录任何对
    审核对配置和控制系统的更改
    策略的值本身进行的更改。如果启用,则审核信息将发送到
    FactoryTalk Diagnostics
    。
  4. 要启用
    审核对配置和控制系统的更改
    ,请从列表中选择
    启用
    。
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal