跟踪系统访问尝试

不管用户何时尝试访问受保护的资源,只要用户被拒绝或授权访问,
FactoryTalk Security
都会生成审核消息。最常见的审核活动类型就是保持失败的记录。这有助于跟踪故障、隔离故障和改正引起故障的原因。
在某些行业中,审核某些类型的成功用户活动可能是常见的或由法律要求的。例如,在制药行业,任何对配方的更改或调整都要记录,这样可以在出现问题时跟踪特定批次的产品。审核成功的安全访问会消耗大量的系统资源。此策略仅在必要的时候启用,如测试系统的时候,或者为了符合必须遵循政府规范的行业的特别要求。
审核信息将发送到
FactoryTalk Diagnostics
。使用
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 监控与安全相关的事件。
要跟踪系统访问尝试
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略
    >
    系统策略
    。
  2. 右键单击
    审核策略
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    审核策略属性
    中,选择要审核的条目:
    • 要在用户尝试操作但被拒绝访问时生成审核消息,请选择
      审核安全访问失败
      ,然后选择
      启用
      。
    • 要在用户尝试操作且被授权访问时生成审核消息,请选择
      审核安全访问成功
      ,然后选择
      启用
      。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal