操作组属性

使用
操作组属性
可编辑操作组或查看所选操作和操作组。
设置
描述
名称
操作组的名称。
操作组创建后不能重命名。正确的做法是,记下分配给操作组的权限并删除操作组。添加新的操作组并为其分配之前记下的权限。
可用操作和操作组
显示尚未在操作组中使用的操作。选择要包含在新操作组中的操作,然后选择
>>
以将这些操作添加到组中。
所选择的操作和操作组
显示新操作组中的操作。要移除组中的操作,请选择操作,然后选择
<<
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal