Network Directory 的安全

默认情况下,安全已在
FactoryTalk
Network Directory 中打开。这意味着,对于使用连接到 Network Directory 的计算机上本地
Windows
管理员组成员的用户帐户登录
Windows
的所有用户,均对该目录具有完全访问权限。
因为 Network Directory 和 Local Directory 彼此独立,因此单独保护二者的安全。某些
Rockwell Automation
软件产品需要
FactoryTalk
Network Directory,而有些产品需要
FactoryTalk
Local Directory,还有些产品则需要同时配置这两个目录。
自 FactoryTalk Services Platform 版本 6.40.00 起,提供
安全
安装选项,该选项可执行保护 FactoryTalk Directory 的最佳做法。
如果选择
标准
安装选项,则要加强网络中分布式系统的安全性,请遵循以下主要步骤:
  • 创建一个或多个
    FactoryTalk
    用户帐户
    或
    Windows
    关联用户帐户
    ,然后将这些帐户添加到
    FactoryTalk
    管理员
    组。这样可在下一步中移除
    Windows
    管理员组后,保留对
    FactoryTalk
    Directory 的管理访问权限。
  • 移除名为
    Authenticated Users
    的
    Windows
    关联组。这样可阻止连接到 Network Directory 的本地计算机上的所有用户帐户自动具有对 Network Directory 的访问权限。
  • 移除允许所有用户对
    FactoryTalk
    Network Directory 具有完全访问权限的安全设置。
  • 修改安全策略以保护系统。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal