更改密码(本地)

如果
FactoryTalk
Local Directory
包含的管理员帐户密码过期,则会自动弹出
更改密码
窗口。如果目录中的管理员帐户密码没有过期,则无法手动调出该窗口。
要手动更改帐户密码,请使用
FactoryTalk Administration Console
,而不是
FactoryTalk Directory
配置向导。
如果没有其他用户可用,并且
FactoryTalk
管理员帐户的密码已丢失或忘记,请联系
Rockwell Automation
技术支持。
设置
描述
管理员用户名
显示已过期管理员帐户的用户名。
旧密码
显示星号 (*) 作为为已过期帐户键入的旧密码的占位符。
新密码
输入帐户新密码。
确认新密码
再次键入在
新密码
框中键入的相同密码。
根据
FactoryTalk
安全策略的配置方式,可能需要满足最短密码长度和密码复杂性要求。有关特定要求,请咨询
FactoryTalk
管理员。
如果新密码被拒绝,请检查新密码:
  • 没有与前 3 次历史密码相同
  • 不包含用户帐户全称。例如,用户帐户 John12 的密码不能为 John1234。但密码 12John 是允许的。这项检查同时区分大小写,所以 John12 的密码可以是 jOHN12。
  • 长度至少为六个字符
  • 包含以下四个类别中三个类别的字符:
    • 无重音大写字符(A 到 Z)
    • 无重音小写字符(a 到 z)
    • 数字(0 到 9)
    • 非字母数字字符(!、@、#、%)
重要提示:
在安全的地方记下管理员用户名和密码。要启用管理员帐户,必须有帐户的原始用户名和密码。如果丢失了这两样,帐户就不能启用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal