我无法使用 Windows 关联组帐户登录

可能原因和解决方案:
  • 登录不包含完整的用户名凭据。
    请再次尝试登录,确保用户名包含域名,如:
    MyDomain\MyAccountName
    。
  • 失败的登录尝试次数超过了
    Windows
    安全策略,
    Windows
    帐户暂时被锁定。
    等待锁定过期(通常是 15 分钟左右)或联系
    Windows
    管理员启用帐户。
  • (对于使用
    Windows Server
    Active Directory 域服务的系统)具有域本地组范围的
    Windows
    组可能会出现验证问题。如果
    Windows
    关联组引用的帐户是具有域本地范围的
    Windows
    组成员,则可能无法通过验证和授权检查。
    要解决此问题,可采用以下两种方法:
    • 添加一个
      Windows
      关联组,该组引用具有全局范围(而不是域本地范围)的
      Windows
      组。删除引用限制为域本地范围的组的
      Windows
      关联组。
    • 应明确添加个别
      Windows
      关联帐户,而不要使用
      Windows
      关联组,然后删除引用限制为域本地范围的组的
      Windows
      关联组。如果希望在一个组中管理这些帐户,请创建
      FactoryTalk
      用户组,然后添加
      Windows
      关联帐户作为该组的成员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal