从资源分组中移除设备

将设备从资源分组中移除会中断其安全权限与其所属的应用程序或区域的安全权限的关联。
将设备从资源组合中移除后,如果设备与逻辑名称相关联,设备的安全权限将还原到设备逻辑名称对应的安全权限,否则将还原到设备的网络相对路径对应的安全权限。更改在应用后立即生效。
前提
从资源组中移除设备时需要具备应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 配置安全性
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要从资源组合中移除设备
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击包含资源组合的应用程序或区域,然后选择
    资源编辑器
    。
  2. 在
    资源编辑器
    的
    区域
    列表中,选择包含要删除的资源的区域或应用程序。
  3. 在
    关联的资源
    列表中,右键单击该资源,然后选择
    剪切
    。
  4. 完成后选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal