FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools 安装

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
可能需要在本地计算机上安装 Tools 才能提供特定功能。
访问
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
,然后选择
Tools
下载
以下载所有 Tools。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 Tools。
提醒事项: 请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools,了解有关 Tools 的更多信息。
Tools 可以安装在以下操作系统上:
  • Windows 10 x64
  • Windows Server 2016、2019 和 2022
安装后,Tools 即可使用。
提醒事项: 每当您访问需要更新的工具时,都会出现一个消息窗口,询问您是否要继续下载其更新版本。
提醒事项: 要设置您的语言,请参阅 语言设置

安装后

在设备上安装 Tools 后,您可以按照相关部分 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 中的说明访问它们,或者如果您熟悉它们的用法,则直接单击它们的图标:
  • 设备发现
    :此图标会触发具有 4.0.4 或更高版本的固件的
    OptixEdge™
    和
    OptixPanel™
    、具有高于 4.0.2 固件版本的
    Stratix® 4300
    和具有 4.0.4 或更高版本的固件的嵌入式边缘计算模块的设备发现。
    或者,也可以参考设备设置通过
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    发现设备。
  • 本地连接
    :此图标允许建立“本地连接”连接模式。如果要通过
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    建立此连接模式,请参阅本地连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal