Tools

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
中的“Tools”部分允许访问 Tools 和 Tools 下载部分:
  • USB 设备配置器
  • 连接设置
  • 设备设置
  • 下载
小贴士: 请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 及相关子部分,了解连接设置和设备设置。

USB 设备配置器

此部分允许您为设备创建配置并将其导出到 USB 存储器。配置将以
.json
格式存储。只能在新设备或已恢复出厂设置的设备上使用此配置。您可以在同类型设备上多次使用 USB 设备上的配置。
选择要为其创建配置的设备。
小贴士: 可用的设备包括 Optix Edge 和
Stratix 4300
。
帐户
部分是预先选中的。您必须为管理员创建新密码。(可选)您可以启用用户帐户并为该帐户创建密码。
在
接口
部分中,配置以太网端口。有关更多信息,请参阅您的设备用户手册。
在
Runtime
部分中,选择
域注册
,提供设备名称并选择要注册设备的文件夹。配置的设备将自动注册到生成
.json
文件的域。在
Runtime
部分中,可以配置连接和本地连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal