FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools

FactoryTalk® Remote Access™
Tools 由一组用于 Windows 操作系统的软件小程序组成,通过这些小程序,可以管理设备连接。它们应安装在本地计算机上,并可用于执行多项远程任务,例如远程桌面连接、文件传输、Runtime 进程监控和信息参考,以及与远程设备上安装的 Runtime 建立 VPN 连接等。
Tools 由三个小程序组成:
  1. 交互式访问
    :它允许建立和管理 VPN、串行或 USB 设备连接。此外,它还提供连接设备的概述。
    提醒事项: 请参阅交互式访问,了解如何导航此工具以及管理设备连接和设置。
  2. 设备设置
    :它允许发现并注册您希望远程控制到域的新设备,并管理任何路由器设置和连接。
    提醒事项: 请参阅设备设置,了解如何开始使用路由器发现和设置管理。
  3. 连接设置
    :它允许设置连接端口和代理服务器类型。这些设置用于在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    与注册到域的设备之间建立 VPN 连接。
    提醒事项: 请参阅连接设置,了解如何设置设备连接。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 安装和 FactoryTalk Remote Access Manager Tools。

安装后

在设备上安装 Tools 后,您可以按照相关部分 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 中的说明访问它们,或者如果您熟悉它们的用法,则直接单击它们的图标:
  • 设备发现
    :此图标会触发具有 4.0.4 或更高版本的固件的
    OptixEdge™
    和
    OptixPanel™
    、具有高于 4.0.2 固件版本的
    Stratix® 4300
    和具有 4.0.4 或更高版本的固件的嵌入式边缘计算模块的设备发现。
    或者,也可以参考设备设置通过
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    发现设备。
  • 本地连接
    :此图标允许建立“本地连接”连接模式。如果要通过
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    建立此连接模式,请参阅本地连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal