添加服务

  1. 在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    中,访问
    资源管理器
    域视图
    部分。
  2. 在域(左侧)窗格中,选择子设备。
  3. 在右侧的
    服务
    窗格中,单击
    带圆圈的加号
    按钮。
  4. 此时将打开
    创建服务
    对话框窗口。填写所有必填字段:
    • 名称
      :子设备名称。除非用户重命名,否则它等于
      服务类型
      。
    • 服务类型
      :
      • 自定义
        :使用在
        自定义操作
        文本框中输入的命令行执行应用程序。
        提醒事项: 请参阅 自定义服务应用程序示例 以查看
        通过 PuTTY 连接 SSH
        应用程序示例。
        提醒事项: 如果
        服务类型
        设置为
        自定义
        ,则
        端口
        和
        路径
        设置不可用。
      • RDP
        :(远程桌面协议)打开指定 IP 的 Microsoft RDP 客户端。
      • HTTP
        :打开指定 IP 的新浏览窗口。
      • HTTPS
        :打开指定 IP 的新浏览窗口。
      • VNC
        :提供对配备 VNC 服务器的子设备的远程桌面访问。请参阅与子设备的 VNC 连接。
    • 端口
      :已建立通信的子设备端口。
      提醒事项: 如果
      服务类型
      设置为
      RDP
      、
      HTTP
      或
      HTTPS
      服务,则此设置可用。
    • 路径
      :Web 服务的 URL 路径。
      提醒事项: 仅当
      服务类型
      设置为
      HTTP
      或
      HTTPS
      服务时,此设置才可用。
    创建服务后,即可启动它。请参阅启动服务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal