自定义服务应用程序示例

自定义
服务允许您输入一个命令行,其中包含用户设备上特定应用程序的目录路径,并通过对话框直接运行该路径。
  1. 在
    资源管理器
    域视图
    中,选择子设备。
  2. 在右侧窗格中,展开
    服务
    部分以查看所有子设备服务。
  3. 在
    服务
    窗格中,通过分别单击
    带圆圈的加号图标
    或
    铅笔
    图标来创建或编辑现有
    自定义
    服务。
  4. 如果之前未执行此操作,请设置
    服务类型
    自定义
    。
  5. 在
    自定义操作
    字段中,输入目录路径以及要运行的应用程序的文件名和扩展名。请参阅以下示例:
    通过 PuTTY 连接 SSH
    "<executable>" -ssh <user>@<address>
    "putty.exe" -ssh root@192.168.10.2
  6. 单击
    启动
    。
    交互式访问
    工具会自动与子设备所连接的设备建立 VPN 连接。这样,您就被授予了对设备子网的访问权限,从而可以访问该子设备并使其服务运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal