与子设备的 VNC 连接

VNC 连接可直接通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
平台提供对配备 VNC 服务器的子设备的远程桌面访问,无需外部工具或手动配置。
您可以通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools中集成的 VNC 客户端连接到子设备 VNC 服务器。
在建立连接之前,需要满足以下两个要求:
  • 您的计算机上已安装 Tools。
  • 您的设备包含具有 PRO 权利的
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager Runtime
    :此 Runtime 将成为您连接的接入点。
提醒事项: noVNC 不适用于 RealVNC 服务器。
要建立此连接,必须为您的计算机提供 Pro 权利。
  1. 将子设备注册到您的网域。
  2. 在
    域视图
    中,从文件夹树中选择子设备。
  3. 在右侧的
    服务
    面板中,单击
    服务
    旁边的
    带圆圈的加号
    图标。
  4. 从下拉菜单中,选择
    添加服务
    。
  5. 在
    创建服务
    窗口中:
    • 输入服务
      名称
      。
    • 打开
      服务类型
      ,然后选择
      VNC
      。
    • 指定端口。
  6. 选择
    保存
    。
  7. 创建服务后,选择该服务,然后单击
    启动
    。
  8. 等待 VPN 与远程子设备建立连接。
    将打开一个窗口,其中显示子设备的远程桌面。您可以调整其大小。
    提醒事项: 当连接到UltraVNC时,鼠标光标不显示其标准形状,而是显示一个简单的圆点。
在远程桌面窗口的左侧,您可以找到一个允许您配置
设置
的小组件。如果不想与桌面交互,可以启用切换开关,切换为
只读
。
远程桌面窗口还具有用于复制文本的
剪贴板
和一些模拟远程快捷键的按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal