启动服务

您可以通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
中的特定
服务
部分启动子设备服务。
  1. 在
    资源管理器
    域视图
    中,选择子设备。
  2. 在右侧窗格中,展开
    服务
    部分以查看所有子设备服务。
  3. 选择要启动的服务,然后单击
    启动
    。
    交互式访问
    工具会自动与子设备所连接的设备建立 VPN 连接。这样,您就被授予了对设备子网的访问权限,从而访问该子设备并使其服务运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal