子设备

子设备可以由 PLC、驱动器、IPC 等设备组成,这些设备连接到子网并与远程设备(如 Runtime、路由器或 HMI)共同运行。
您可以通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
中的
域视图
部分为每个远程设备添加一个或多个子设备,并为每个子设备设置任何服务。通过这种方式,您可以直接连接到子设备服务,而无需先与远程设备建立 VPN 连接。建立连接后,将根据子设备 IP 地址打开应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal